LCD
Die LCD-Anweisung zeigt eine Zeichenfolge oder eine Zahl auf dem optionalen LCD-Bildschirm an.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro810
LC10-Controller.LCD

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren.
|
Line1 | Eingang | STRING | Zeichenfolge, die in Zeile 1 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line2 | Eingang | STRING | Zeichenfolge, die in Zeile 2 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line3 | Eingang | STRING | Zeichenfolge, die in Zeile 3 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line4 | Eingang | STRING | Zeichenfolge, die in Zeile 4 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
LCD | Ausgang | BOOL | TRUE: Funktion ist aktiviert. |
LCD-Beispiele
Beispiel für ein LCD-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen LCD-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten LCD-Text

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ;
Ergebnisse

Rückmeldung geben