Die KEY_READ_REM-Anweisung liest den Tastenstatus auf dem optionalen Remote-LCD-Modul, wenn die Benutzeranzeige aktiv ist.
Details zum Betrieb:
Verwenden Sie die LCD_REM-Anweisung, um die Benutzeranzeige auf dem Remote-LCD-Modul zu aktivieren. Wenn die Benutzeranzeige nicht aktiv ist, tritt während der Ausführung von KEY_READ_REM ein Fehler auf.
P-BUTTON-Eigenschaft in LCD-Funktionsdatei wird aktiviert; andernfalls ergibt jeder Tastenstatus „FALSE“.
Für die KEY_READ_REM-Anweisung werden nur einzelne Tastenbetätigungen unterstützt; Tastenkombinationen werden nicht unterstützt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
KEY_READ_REM
KEY_READ_REM-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
TRUE: Aktivieren
FALSE: Deaktivieren
KEY_READ_REM
Ausgang
BOOL
TRUE: Remote-LCD-Tastendaten erfolgreich gelesen.
FALSE: Enable = False, Fehler beim Lesen. Remote-LCD-Tastendaten oder Benutzeranzeige nicht aktiv.
Sts
Ausgang
UINT
Status des KEY_READ_REM-Vorgangs.
KEY_READ_REM-Statuscodes:
0: Aktivierungseingabe ist FALSE.
1: Lesen der Tastaturdaten erfolgreich.
2: Remote-LCD nicht erkannt.
Kann in folgenden Fällen auftreten:
Remote-LCD ist nicht physisch am Controller angeschlossen (oder die Verdrahtung ist fehlerhaft).
Einstellungen des seriellen Anschlusses sind anders als von der Remote-LCD gefordert.
3: Verbindungsfehler.
Kann auftreten, wenn es einen Fehler mit dem internen Status der Maschine gibt. Die Ursache kann eine Inkompatibilität zwischen der Controller-Firmware-Version und der RLCD-Firmware-Version sein.
4: Benutzeranzeige ist nicht aktiv.
5-65535: Reserviert.
KeyData
Ausgang
UDINT
Remote-LCD-KeyPad-Daten.
KeyData-Definitionen sind in der KeyData-Bitfelder-Tabelle definiert.
KeyData-Bitfelder-Tabelle
KeyData-Bitfelder für KEY_READ_REM
Bit-Nr. in KeyData
Name
Parameterbeschreibung
0
UKY
TRUE = Nach-oben-Taste gedrückt.
1
DKY
TRUE = Nach-unten-Taste gedrückt.
2
LKY
TRUE = Nach-links-Taste gedrückt.
3
RKY
TRUE = Nach-rechts-Taste gedrückt.
4
F1KY
TRUE = F1-Taste gedrückt.
5
F2KY
TRUE = F2-Taste gedrückt.
6
F3KY
TRUE = F3-Taste gedrückt.
7
F4KY
TRUE = F4-Taste gedrückt.
8
F5KY
TRUE = F5-Taste gedrückt.
9
F6KY
TRUE = F6-Taste gedrückt.
10
EKY
TRUE = Eingabetaste gedrückt.
11
CKY
TRUE = Abbruchtaste gedrückt.
12
EKYL
TRUE = ESC-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.
13
CKYL
TRUE = Abbruchtaste länger als 2 Sekunden gedrückt.
14-31
N/V
Reserviert.
KEY_READ_REM-Beispiele
Beispiel für ein KEY_READ_REM-Funktionsblockdiagramm