Beispiel: So erstellen Sie ein HSC-Programm

Dieses Beispiel zeigt, wie ein HSC-Programm erstellt wird, das einen Quadratur-Drehgeber verwendet und über eine Funktion für programmierbare Endschalter (Programmable Limit Switch, PLS) verfügt.

In diesem Beispiel verwendeter Quadratur-Codierer

Das HSC-Programmbeispiel setzt einen HSC-Funktionsblock und einen Quadratur-Zähler mit den phasenverschobenen Eingängen A und B ein. Der Quadratur-Drehgeber bestimmt die Rotationsrichtung und die Position von rotierenden Maschinen, wie die der Drehbank. Der bidirektionale Zähler zählt die Rotation des Quadratur-Codierers.
Der folgende Quadratur-Codierer ist mit den Eingängen 0 und 1 verbunden. Die Zählrichtung wird durch die Phasenverschiebung zwischen A und B bestimmt.
  • Wenn A vor B läuft, zählt der Zähler hoch.
  • Wenn B vor A läuft, zählt der Zähler runter.
Beispiel für einen Quadratur-Codierer
Beispiel für einen Quadratur-Codierer

HSC-Programm erstellen

Um ein HSC-Programm zu erstellen, aufzubauen und zu testen und danach eine PLS-Funktion hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Aufgaben durch.
Schritte zum Erstellen eines HSC-Programms
Schritt
Aufgabe
1
2
3
4
5
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal