Erstellen Sie ein Kontaktplan-Diagramm und fügen Sie Variablen hinzu
Erstellen Sie ein Kontaktplan-Diagramm und fügen Sie anschließend lokale Variablen zum Strompfad hinzu. Dieses Beispielprogramm verwendet einen 2080-L50E-24QVB-Controller. Der HSC wird in allen
Micro850
L50E-Controllern unterstützt.Voraussetzungen
- Erstellen Sie einMicro800-Controller-Projekt und fügen Sie einen Controller hinzu, der HSC unterstützt.
- Der Controller ist offline.
So erstellen Sie einen Kontaktplan und fügen Variablen hinzu
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste aufProgrammeund wählen Sie dannNeues Programmaus.
- Geben Sie unterNeues Programmden Programmnamen ein, vergewissern Sie sich, dass der TypKontaktplanlautet und wählen Sie dannErstellenaus.
- Öffnen Sie das Programm, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Doppelklicken Sie auf das Programm.
- Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann die TasteEntfernen.
- Fügen Sie einen direkten Kontakt zum ersten Strompfad hinzu, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Geben Sie inToolboxinSuchenden TextXICein und ziehen Sie den Text auf den ersten Strompfad im Sprach-Editor.
- Doppelklicken Sie inToolboxaufXIC, um es zum ersten Strompfad hinzuzufügen.
- Weisen Sie dem direkten Kontakt eine Variable zu.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieXIC-Anweisung und wählen Sie dannVariable auswählenaus.
- Wählen Sie in der Variablenauswahl die Navigationsregisterkarte<controller-name>aus und doppelklicken Sie dann aufGlobale Variablen.
- Wählen Sie in der globalen Variablenauswahl die Option_IO_EM_DI_05und anschließendAuswählenaus.
- Fügen Sie eine HSC-Anweisung hinzu, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Geben Sie inToolboxunterSuchenden NamenHSCein und ziehen Sie ihn dann im Sprach-Editor rechts neben der XIC-Anweisung.
- Doppelklicken Sie inToolboxaufHSCund ziehen Sie dann die hinzugefügte HSC-Anweisung rechts neben die XIC-Anweisung im Sprach-Editor.
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerunter dem erstellten Programm aufLokale Variablen.
- Fügen Sie im Raster für lokale Variablen die folgenden Variablen hinzu:Lokale VariablenVariablennameDatentypMyCommandUSINTMyAppDataHSCAPPMyInfoHSCSTSMyPLSPLSMyStatusUINTDer Raster für lokale Variablen sieht ähnlich der folgenden Abbildung aus:

Rückmeldung geben