Den HSC-Variablen Werte zuweisen

Befolgen Sie diese Schritte, nachdem Sie Variablen hinzugefügt haben, um den Variablen mithilfe der Spalte
Anfangswert
im Variablenraster Werte hinzuzufügen. Ein Standardprogramm verwendet normalerweise eine Routine, um den Variablen Werte zuzuweisen.
So weisen Sie den HSC-Variablen Werte zu
  1. Öffnen Sie das Raster mit lokalen Variablen.
  2. Geben Sie die Anfangswerte für die MyAppData-Variablen gemäß der folgenden Tabelle ein.
    Anfangswerte
    Variablenname
    Datentyp
    Anfangswert
    MyAppData.PlsEnable
    BOOL
    Falsch
    MyAppData.HscID
    UINT
    0
    MyAppData.HscMode
    UINT
    6
    MyAppData.Accumulator
    DINT
    Leer lassen
    MyAppData.HPSetting
    DINT
    40
    MyAppData.LPSetting
    DINT
    -40
    MyAppData.OFSetting
    DINT
    50
    MyAppData.UFSetting
    DINT
    -50
    MyAppData.OutputMask
    UDINT
    3
    MyAppData.HPOutput
    UDINT
    1
    MyAppData.LPOutput
    UDINT
    2
    HSC-Anfangswerte
    Informationen zu Werten finden Sie unter Datentyp HSCAPP und HSCCmd-Werte.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal