Testen des Programms und Ausführen des Hochgeschwindigkeitszählers

Nachdem Sie das HSC-Programm auf den Controller heruntergeladen haben, testen Sie es und führen Sie anschließend den Hochgeschwindigkeitszähler aus.
So testen Sie das Programm und führen den Hochgeschwindigkeitszähler aus
  1. Herstellen einer Verbindung zum
    Micro800
    -Controller
  2. Erweitern Sie im
    Projekt-Organizer
    den Eintrag
    Programme
    .
  3. Erweitern Sie Ihr HSC-Programm und doppelklicken Sie dann auf
    Lokale Variablen
    .
    Die Werte der beiden HSC-Ausgänge werden angezeigt: STS (MyStatus) und HSCSTS (MyInfo).
  4. Öffnen Sie den Raster „Globale Variablen“, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Doppelklicken Sie im
      Projekt-Organizer
      auf
      Globale Variablen
      .
    • Wählen Sie im
      Projekt-Organizer
      die Option
      Globale Variablen
      aus und drücken Sie dann die
      Eingabetaste
      .
  5. Aktivieren Sie in der Zeile
    _IO_EM_DI_05
    die Kontrollkästchen
    Sperren
    und
    Wert
    , um die ON-Position des Eingangs zu erzwingen.
  6. Um die Ergebnisse anzuzeigen, öffnen Sie das Raster „Lokale Variable“. Führen Sie dazu einen der folgenden Schritte aus:
    • Erweitern Sie im
      Projekt-Organizer
      das HSC-Programm und doppelklicken Sie dann auf
      Lokale Variablen
      .
    • Erweitern Sie im
      Projekt-Organizer
      das HSC-Programm, wählen Sie
      Lokale Variablen
      aus, und drücken Sie dann die
      Eingabetaste
      .
  7. Erweitern Sie
    MyAppData
    und
    MyInfo
    .
  8. Schalten Sie den Codierer ein, damit Sie sich ansehen können, wie der Zähler hoch/runter zählt. Wenn der Codierer beispielsweise an einer Antriebswelle befestigt ist, schalten Sie den Motor ein, um die HSC-Zählung einzuleiten.
  9. Stellen Sie sicher, dass der
    Wert
    der MyStatus-Variable 1 ist, was angibt, dass der HSC ausgeführt wird.
  10. Der Zählerwert wird unter MyInfo.Accumulator angezeigt.
Hat MyInfo.Accumulator in diesem Beispiel eine obere Voreinstellung von 40 erreicht, schalten sich Ausgang 0 und das HPReached-Kennzeichen ein. Wenn MyInfo.Accumulator die untere Voreinstellung von -40 erreicht, schalten sich Ausgang 1 und das LPReached-Kennzeichen ein.
HSC-Programmergebnis
HSC-Programmergebnis
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal