Zuweisen von Variablen und Erstellen des Programms

Nachdem Sie Werte für die HSC-Variablen (Hochgeschwindigkeitszähler) eingegeben haben, befolgen Sie diese Schritte, um dem Funktionsblock Variablen zuzuweisen und das Programm zu erstellen.
So weisen Sie Werte zu und erstellen das Programm
  1. Weisen Sie den einzelnen HSC-Funktionsblockelementen Variablen gemäß der folgenden Tabelle zu.
    HSC-Variablen
    Parameter
    Wertname
    HscCmd
    MyCommand
    HscAppData
    MyAppData
    HscStsInfo
    MyInfo
    PlsData
    MyPLS
    Sts
    MyStatus
    HSC Variablen zuweisen
  2. Erweitern Sie im
    Projekt-Organizer
    die Option
    E/A-Konfigurationen
    .
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Integriert
    und wählen Sie dann
    Eigenschaften
    aus.
  4. Wählen Sie auf der Seite zur Konfiguration der integrierte E/A die Option
    Konfiguration
    aus.
  5. Wählen Sie Eingangsfilter für den Drehgeber gemäß der folgenden Abbildung aus:
    Konfiguration der integrierten E/A
  6. Prüfen Sie, ob der Drehgeber mit dem Controller verbunden ist.
  7. Aktivieren Sie den Controller und verbinden Sie ihn dann mit Ihrem Computer.
  8. Erstellen Sie das Programm und laden Sie es auf den Controller herunter.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal