Datei-/Verschiebungsanweisungen

Verwenden Sie Datei-/Verschiebungsanweisungen, um den Speicherort von Daten zu ändern.
Datei-/Verschiebungsanweisungen
Anweisung
Beschreibung
Verschiebt ein Bit in einem Array-Element nach links.
Verschiebt ein Bit in einem Array-Element nach rechts.
Lädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten in ein vom Benutzer erzeugtes Array, einen so genannten FIFO-Stapel.
Entlädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten aus einem vom Benutzer erzeugten Array, einen so genannten FIFO-Stapel. Die Daten werden in der gleichen Reihenfolge entladen, wie sie mit der FFL-Anweisung geladen wurden.
Lädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten in ein vom Benutzer erzeugtes Array, einen so genannten LIFO-Stapel.
Entlädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten aus einem vom Benutzer erzeugten Array, einen so genannten LIFO-Stapel. Die Daten werden in der gleichen Reihenfolge entladen, wie sie mit der LFL-Anweisung geladen wurden.
Dreht bei 32-Bit-Ganzzahlen die Ganzzahlenbits nach links.
Dreht bei 32-Bit-Ganzzahlen die Ganzzahlenbits nach links.
Verschiebt 32-Bit-Ganzzahlen nach links und setzt 0 in das niederwertigste Bit.
Verschiebt bei 32-Bit-Ganzzahlen Ganzzahlen nach rechts und setzt 0 in das höchstwertige Bit.
Verwaltet einen Stapel ganzzahliger Werte.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal