BSL (Bit-Verschiebung links)
Die BSL-Anweisung verschiebt ein Bit in einem Array-Element nach links.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.Details zum Betrieb:
Die BSL-Anweisung ist ein sofortiger Prozess für FALSE-zu-TRUE-Strompfadwechsel und synchrone Ausgabe-Updates. Wenn der Ausführungsparameter TRUE ist, wird das Bit ganz links (adressiert durch Src + SrcOffset und Length) in das Unload-Bit kopiert und alle Bits im Array oder Nicht-Array werden um ein Bit nach links verschoben. Length und 16-Bit-Begrenzung werden berücksichtigt, abgesehen von BOOL-Datentypen. Das externe Bit wird anschließend zu Bit 0 (Src + SrcOffset) des ersten Elements verschoben.
Setzen Sie für Übertragungsvorgänge die Position von BitAddr auf die letzte Bit-Position oder das Unload-Bit. Ein mögliches Beispiel zur Nutzung der BSL-Anweisung ist die Nachverfolgung von Flaschen aus einer Abfüllanlage, dabei stellt jedes Bit eine Flasche dar.
BSL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Execute | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren.
|
Scr | Eingang | ANY_ELEMENTARY | Die Adresse des zu verschiebenden Src (Bit). Unterstützte Datentypen: BOOL, DWORD, INT, UINT, WORD, DINT und UDINT.
|
SrcOffset | Eingang | UINT | Wenn SrcOffset 0 ist, wird beim ersten Element gestartet.
|
BitAddr | Eingang | BOOL | Position des in die Quelle Src verschobenen Bits. |
Length | Eingang | UINT | Length enthält die Anzahl von in Src zu verschiebenden Bits. Unterstützt Verschiebungen über Arrayelemente hinweg.
|
Unload | Ausgang | BOOL | Aus der Src-Adresse verschobenes Bit. |
Error | Ausgang | BOOL | Wenn ein Fehler auftritt, wird Error auf „True“ gesetzt. |
ErrorID | Ausgang | USINT | Wenn ein Fehler auftritt, enthält ErrorID den Fehlercode. |
Done | Ausgang | BOOL | Wenn TRUE, wurde der Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Wenn FALSE, ist beim Vorgang eine Fehlerbedingung aufgetreten. |
Fehlercode | Fehlerbeschreibung |
|---|---|
01 | Dimension nicht unterstützt. |
02 | Datentyp nicht unterstützt. |
03 | Bit-Länge überschreitet 2048. |
04 | Quellenabstand überschreitet die Größe des Arrays. |
05 | Bit-Länge überschreitet die Größe des Arrays. |
07 | Ungültige Parameter. |
BSL-Beispiele
Beispiel für ein BSL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen BSL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten BSL-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben