Mathematische Anweisungen
Verwenden Sie die mathematischen Anweisungen, um mathematische Berechnungen durchzuführen.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Liefert den absoluten Wert einer Realzahl. | |
Addiert zwei oder mehr Werte vom Typ „Integer“, „Real“, „Time“ oder „String“. | |
Dividiert zwei Werte der Typen „Integer“ oder „Real“. | |
Führt eine Modulberechnung für ganzzahlige Werte durch. | |
Multipliziert zwei oder mehr Werte vom Typ „Integer“ oder „Real“. | |
Konvertiert einen Wert in einen negativen Wert. | |
Subtrahiert einen Wert vom Typ „Integer“, „Real“ oder „Time“ von einem anderen Wert vom Typ „Integer“, „Real“ oder „Time“. | |
Schneidet Realzahlen ab und belässt nur eine Ganzzahl. |
Rückmeldung geben