MUL (multiplizieren)
Die MUL-Anweisung multipliziert zwei oder mehr Werte vom Typ „Integer“ oder „Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.MUL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Faktor in Datentyp „Integer“ oder „Real“. Alle Eingaben müssen denselben Datentyp aufweisen. |
i2 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT LINT LWORD REAL LREAL | Faktor in Datentyp „Integer“ oder „Real“. Alle Eingaben müssen denselben Datentyp aufweisen. |
o1 | Ausgang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Produkt der Eingaben in den Datentyp „Integer“ oder „Real“. Eingabe und Ausgabe müssen denselben Datentyp haben. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
MUL-Beispiele
Beispiel für ein MUL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für ein MUL-Kontaktplan-Programm

(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
Rückmeldung geben