Neg (Negation)

Die Neg-Anweisung konvertiert einen Wert in einen negierten Wert.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
NEG
NEG
Neg-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
i1
Eingang
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
Eingabe und Ausgabe müssen denselben Datentyp haben.
o1
Ausgang
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
Eingabe und Ausgabe müssen denselben Datentyp haben.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

Neg-Beispiele

Beispiel für ein NEG-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein NEG-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein NEG-Kontaktplan-Programm
Beispiel für ein NEG-Kontaktplan-Programm
(* ST equivalence: *) ao23 := - (ai10); ro100 := - (ri1 + ri2);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal