DIV (teilen)
Die DIV-Anweisung dividiert den ersten Eingabewert vom Typ „Integer“ oder „Real“ durch den zweiten Eingabewert vom Typ „Integer“ oder „Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.DIV

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Dividend in Nicht-Null-Datentyp „Integer“ oder „Real“. Alle Eingaben müssen denselben Datentyp aufweisen. |
i2 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Divisor in Nicht-Null-Datentyp „Integer“ oder „Real“. Alle Eingaben müssen denselben Datentyp aufweisen. |
o1 | Ausgang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Quotient der Eingaben in den Nicht-Null-Datentyp „Integer“ oder „Real“. Eingabe und Ausgabe müssen denselben Datentyp haben. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
DIV-Beispiele
Beispiel für ein DIV-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für ein DIV-Kontaktplan-Programm

(* ST Equivalence: *) ao10 := ai101 / ai102; ao5 := (ai5 / 2) / ai53;
Rückmeldung geben