ABS (Absolutbetrag)

Die ABS-Anweisung gibt den (positiven) Absolutbetrag eines Werts vom Typ „Real“ zurück.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
ABS
ABS
ABS-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
REAL
Beliebiger realer Wert mit Vorzeichen.
ABS
Ausgang
REAL
Absoluter Wert (immer positiv).
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

ABS-Beispiele

Beispiel für ein ABS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein ABS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen ABS-Kontaktplan
Beispiel für einen ABS-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten ABS-Text
Beispiel für strukturierten ABS-Text
(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal