Serieller Anschluss - Konfigurationsseite für CIP seriell

Auf der Konfigurationsseite für „CIP seriell“ können Sie folgende Aktionen durchführen:
  • Die Einstellungen für „CIP seriell“ konfigurieren
  • Die Kommunikationsdiagnose-Ansicht mithilfe der Schaltfläche
    Diagnose
    öffnen
Konfigurationseinstellungen für „CIP seriell“
Einstellung
Beschreibung
Gemeinsame Einstellungen
Diagnose
Öffnet die Ansicht Kommunikationsdiagnose, die den Status des Kommunikationstreibers anzeigt.
Diagnose
ist verfügbar, wenn der Controller online ist und
CIP seriell
oder
Modbus-RTU
als Treiber festgelegt ist.
Baudrate
Zeigt die Baudrate (in Bits/Sekunde) an. Es gibt folgende Optionen:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
Der Standardwert ist
38.400
.
Parität
Zeigt die Paritäts-Bits-Nutzung in Kommunikationspaketen an. Es gibt folgende Optionen:
  • Kein
  • Ungerade
  • Gleich
Der Standardwert ist „Keine“.
Stationsadresse
Gibt die Stationsadresse für den seriellen Anschluss an, der mit dem DF1-Protokoll verknüpft ist.
Der Wertebereich geht von 0 bis 254. Der Standardwert ist
1
.
Protokollkontrolle
DF1-Modus
Gibt das unterstützte Protokoll an.
Die Protokollkontrolleinstellung hängt vom ausgewählten DF1-Modus ab. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal