Konfigurationsseite DF1-Halbduplex-Slave
Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um einen DF1-Halbduplex-Slave zu konfigurieren.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Medien | Gibt den unterstützten Medientyp an. Die verfügbaren Optionen sind RS232 und RS485 . RS232 ist die Standardoption. |
Steuerleitung | Gibt den für die Kommunikation genutzten Handshake-Typ an.
|
Fehlererkennung | Gibt das Fehlererkennungsverfahren für die Nachrichtenübertragung an.
CRC ist die Standardoption. |
EOT-Entstörung | Legt fest, ob die Unterbrechung der Antwort mithilfe eines EOT aktiviert werden soll, wenn der Master den Slave abfragt. Die Aktivierung der EOT-Unterdrückung reduziert die Anzahl der Modemübertragungen vom Slave, was bei Solarstromanwendungen wichtig ist, aber dazu führt, dass der Master den Slave als nicht aktiv ansieht. |
Erkennung von doppelten Paketen | Bestimmt, wie mit doppelten Nachrichten verfahren wird.
Erkennung von doppelten Paketen ist standardmäßig aktiviert. |
Abfrage-Zeitlimit | Gibt die Zeitspanne an, während der der Slave nach der Aktivierung einer MSG-Anweisung mit einer Abfrage vom Master rechnet. Dies wird angewendet, wenn der Slave eine MSG-Anweisung initiiert. Der Wertebereich geht von 0 bis 32.767, wobei jede Einheitsinkrement 20 Millisekunden darstellt. Der Standardwert ist 3000 . |
Nachrichtenwiederholungen | Gibt die Anzahl der Wiederholungsversuche für einen Slave an, ein Meldungspaket erneut zu senden, wenn keine Quittierung (ACK) vom Master vorliegt. Der Parameter kann in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel verwendet werden, in denen Meldungspakete bei der Übertragung beschädigt werden können. Der Wert geht von 0 bis 127. Der Standardwert ist 3. |
Vorübertragungsverzögerung | Gibt die Zeitdauer an, bevor der Micro800 -Controller das Paket sendet.Der Wertebereich reicht von 0 bis 65.535. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Ausschaltverzögerung | Gibt die verzögerte Zeit zwischen dem Ende einer Übertragung und dem Abfall des RTS-Signals (Ready To Send) vergehen soll. Sie ist verfügbar, wenn Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS) in Steuerleitung ausgewählt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Sendeverzögerung | Gibt die verzögerte Zeit zwischen der Auslösung des RTS-Signals und dem Beginn einer Übertragung an. Sie ist verfügbar, wenn Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS) in Steuerleitung ausgewählt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. |
Rückmeldung geben