Konfigurationsseite „DF1-Vollduplex“
Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um ein DF1-Vollduplex zu konfigurieren.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Medien | Gibt den unterstützten Medientyp an. Die verfügbare Option ist RS232 . |
Steuerleitung | Gibt den für die Kommunikation genutzten Handshake-Typ an.
|
Fehlererkennung | Gibt das Fehlererkennungsverfahren für die Nachrichtenübertragung an.
CRC ist die Standardoption. |
Integrierte Antworten | Gibt an, wie der Controller integrierte Meldungen sendet. Wenn der Controller gerade eine Meldung überträgt und gleichzeitig eine vollständige Meldung empfängt, kann er die neu eingegangene Meldung innerhalb der laufenden Übertragung positiv (ACK) oder negativ (NAK) quittieren. Es ist nicht erforderlich, eine Meldung nur zur Übermittlung einer ACK- oder NAK-Quittierung zu senden. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
|
Erkennung von doppelten Paketen | Bestimmt, wie mit doppelten Nachrichten verfahren wird.
Erkennung von doppelten Paketen ist standardmäßig aktiviert. |
ACK-Zeitlimit | Gibt an, wie lange der Controller nach dem Senden einer Nachricht auf eine Quittierung wartet. Der Wertebereich geht von 0 bis 32.767, wobei jedes Einheitsinkrement 20 Millisekunden darstellt. Der Standardwert ist 50 (50 * 20 Millisekunden, 1.000 Millisekunden oder 1 Sekunde). |
NAK-Wiederholungen | Gibt die Anzahl der NAK-Quittierungen an, die der Controller als Antwort auf eine Meldung erhalten kann, bevor er die Übertragung anhält. Der Wert geht von 0 bis 127. Der Standardwert ist 3. |
ENQ-Wiederholungen | Gibt die Anzahl der Abfragen an, die der Controller an das Ziel sendet, nachdem ein internes ACK-Zeitlimit empfangen wurde. Wenn der Controller keine ACK-Quittierung vom Ziel empfängt, wird eine weitere Abfrage gesendet (ENQ), die um eine Bestätigung bittet, bevor eine vollständige Rückübertragung der ursprünglichen Meldung erfolgt. Der Wert geht von 0 bis 127. Der Standardwert ist 3. |
Rückmeldung geben