Konfiguration zu DF1-Halbduplex-Master

Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um einen DF1-Halbduplex-Master zu konfigurieren.
Konfigurationseinstellungen zu DF1-Halbduplex-Master
Einstellung
Beschreibung
Medien
Gibt den unterstützten Medientyp an. Die verfügbaren Optionen sind
RS232
und
RS485
.
RS232
ist die Standardoption.
Steuerleitung
Gibt den für die Kommunikation genutzten Handshake-Typ an.
  • Wählen Sie
    Kein Handshake
    für direkte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation ohne Modem aus.
  • Wählen Sie
    Vollduplex (RTC immer EIN)
    aus, wenn sowohl Master als auch Slave ein Vollduplex-Modem verwenden.
  • Wählen Sie
    Halbduplex ohne kontinuierliches Trägersignal (RTS/CTS)
    aus, wenn sowohl Master als auch Slave ein Halbduplex-Modem verwenden.
Fehlererkennung
Gibt das Fehlererkennungsverfahren für die Nachrichtenübertragung an.
  • Bei der Auswahl von
    BCC
    sendet und empfängt der Controller Nachrichten, die mit einem BCC-Byte (Block Check Character) enden.
  • Bei der Auswahl von
    CRC
    sendet und empfängt der Controller Nachrichten mit einem CRC (Cyclic Redundancy Check) mit 2 Byte.
CRC
ist die Standardoption.
Abfrage-Modus
Gibt den Abfrage-Modus an.
  • Bei einer meldungsbasierten Abfrage werden Antworten durch Slaves entweder zugelassen oder verhindert.
  • Bei einer Standard-Abfrage können pro Knotenabtastung eine oder mehrere Meldungen übertragen werden.
Erkennung von doppelten Paketen
Bestimmt, wie mit doppelten Nachrichten verfahren wird.
  • Aktivieren Sie
    Erkennung von doppelten Paketen
    , um doppelte Nachrichten zu ignorieren.
  • Deaktivieren Sie
    Erkennung von doppelten Paketen
    , um doppelte Meldungen zu quittieren.
Erkennung von doppelten Paketen
ist standardmäßig aktiviert.
ACK-Zeitlimit
Gibt an, wie lange der Controller nach dem Senden einer Nachricht auf eine Quittierung wartet.
Der Wertebereich geht von 0 bis 32.767, wobei jedes Einheitsinkrement 20 Millisekunden darstellt.
Der Standardwert ist 50 (50 * 20 Millisekunden, 1.000 Millisekunden oder 1 Sekunde).
Zeitlimit für Antwortnachricht
Gibt das Kanal-Zeitlimit an.
Wenn der Kanal eine Meldung sendet und innerhalb des angegebenen Zeitlimits keine Antwort erhält, versucht der Kanal, die Kommunikation wiederherzustellen.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 65.535. Der Standardwert ist 5.
Nachrichtenwiederholungen
Gibt die Anzahl der Wiederholungsversuche eines Slaves an, ein Meldungspaket ohne Quittierung (ACK) vom primären Gerät erneut zu senden.
Der Parameter kann in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel verwendet werden, in denen Meldungspakete bei der Übertragung beschädigt werden können.
Der Wert geht von 0 bis 127. Der Standardwert ist 3.
Vorübertragungsverzögerung
Gibt die Zeitdauer an, bevor der
Micro800
-Controller das Paket sendet.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 65.535. Der Standardwert ist 0.
RTS-Ausschaltverzögerung
Gibt die verzögerte Zeit zwischen dem Ende einer Übertragung und dem Abfall des RTS-Signals (Ready To Send) vergehen soll. Sie ist verfügbar, wenn
Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS)
in
Steuerleitung
ausgewählt ist.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0.
RTS-Sendeverzögerung
Gibt die verzögerte Zeit zwischen der Auslösung des RTS-Signals und dem Beginn einer Übertragung an. Sie ist verfügbar, wenn
Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS)
in
Steuerleitung
ausgewählt ist.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0.
Abfragebereiche
Gibt einen kontinuierlichen Bereich von Intervallen an, zu denen der Slave Daten abfragt. Er ist verfügbar, wenn
Abfrage-Modus
auf
Standard
gesetzt ist.
Sie können einen vorrangigen Abfragebereich und einen normalen Abfragebereich festlegen, indem Sie Stationsadressen für die Geräte angeben, die abgefragt werden sollen. Slaves im vorrangigen Abfragebereich werden häufiger abgefragt als Slaves im normalen Abfragebereich.
Normale Größe der Abfragegruppe
gibt die aktiven Stationen an, die aus der Liste der normalen Abfrageknoten abgefragt werden.
Der Wertebereich geht von 0 bis 255.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal