Ethernetanschluss-Konfigurationsseite
Die
Ethernet
-Konfigurationsseite ist für Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller verfügbar. Verwenden Sie die Seite für folgende Aktionen:- Die Port- und IP-Adresseinstellungen für IPv4 oder IPv6 anzeigen und konfigurieren (nur fürMicro850L50E- undMicro870L70E-Controller).
- Beziehen Sie IP-Adressen automatisch mithilfe von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) oder konfigurieren Sie die IP-Einstellungen manuell, und laden Sie sie dann auf den Controller herunter, wenn sich dieser im ModusProgrammbefindet.
- Öffnen Sie die Ansicht „Kommunikationsdiagnose“.
- Synchronisieren Sie die Einstellungen im Controller mit denInternetprotokolleinstellungenin Ihrem Projekt mithilfe der SchaltflächeHerunterladen an ControlleroderHochladen von Controller.
- Aktivieren oder Deaktivieren des KontrollkästchensDoppelte IPv4/IPv6-Adresse erkennen, um die Erkennung doppelter IP-Adressen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Erkennung doppelter IP-Adressen für IPv4 oder IPv6 aktivieren oder deaktivieren (nur fürMicro850L50E- undMicro870L70E-Controller).
- Porteinstellungen wie Modus und Geschwindigkeit konfigurierenWenn Sie die EinstellungGeschwindigkeitoderDuplexmodusändern und die Änderungen anschließend auf den Controller herunterladen, trenntFactoryTalk Design Workbenchnach dem Download die Verbindung zum Controller. Dies geschieht nur, wenn eine Ethernet-Verbindung verwendet wird, nicht jedoch bei einer USB-Verbindung.
- Aktivieren oder Deaktivieren desModbus TCP-Server.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Diagnose | Öffnet die Kommunikationsdiagnose-Ansicht. Diagnose ist verfügbar, wenn der Controller online ist. |
Anschlusseinstellungen | |
Anschlusszustand | Aktiviert oder deaktiviert den Ethernet-Anschluss. Durch Deaktivierung des Anschlusses können weder Daten übertragen noch empfangen werden. Es gibt folgende Optionen:
Der Ethernet-Anschluss ist standardmäßig deaktiviert. |
Geschwindigkeit und Duplexmodus automatisch aushandeln | Ermittelt, ob der Controller automatisch die Geschwindigkeit und den Duplexmodus des Anschlusses aushandelt.
Die Auto-Aushandlungsfunktion ist standardmäßig mit einer Standardgeschwindigkeit von 10 MBit/s aktiviert. |
Einstellungen des Internet-Protocol (IP) | |
IPv4 konfigurieren | Aktiviert oder deaktiviert IPv4. FactoryTalk Design Workbench unterstützt die Verwendung von IPv4 zum Herunterladen oder Hochladen von Projekten und Controller-Konfigurationen.Es gibt folgende Optionen:
IPv4 ist standardmäßig aktiviert. |
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen | Aktiviert oder deaktiviert den DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) zum automatischen Abrufen von IP-Adressen. Es gibt folgende Optionen:
Sie ist standardmäßig aktiviert. |
IP-Adresse und -Einstellungen konfigurieren | Aktiviert die manuelle Eingabe für die IPv4-Adresse Subnet-Maske und Gateway-Adresse. Es gibt folgende Optionen:
Sie ist standardmäßig deaktiviert. |
IP-Adresse | Gibt die IP-Adresse des Controllers in einem Ethernet/IP-Netzwerk an. Inkorrekte Bereiche für statische IPv4-IP-Adressen sind:
Wenn Sie die IP-Adresse manuell konfigurieren, zeigt das Feld eine der folgenden Elemente an:
|
Subnet-Maske | Unterteilt die eingegebene IP-Adresse in eine Netzwerkadresse und eine Host-Adresse.
Wenn die Subnetzmaske nicht korrekt ist, können Sie das Programm nicht erfolgreich erstellen. |
Gateway-Adresse | Gibt die Netzwerkadresse des Gateways an, das einzelne physische Netzwerke zu einem Netzwerksystem verbindet.
|
Doppelte IP-Adresse erkennen | Aktiviert bzw. deaktiviert die Erkennung doppelter IP-Adressen. Es gibt folgende Optionen:
Sie ist standardmäßig aktiviert. |
IPv6 konfigurieren (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Aktiviert oder deaktiviert IPv6. Bei Aktivierung sind die IPv6-Einstellungen für die Konfiguration verfügbar.
Es gibt folgende Optionen:
Standardmäßig ist IPv6 deaktiviert. Es muss entweder IPv4 oder IPv6 aktiviert sein. |
IPv6-Adresse automatisch beziehen (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Aktiviert das automatische Abrufen von IPv6-Netzwerkadressen über DHCP. Verfügbar, wenn IPv6 aktiviert ist. Es gibt folgende Optionen:
Sie ist standardmäßig deaktiviert. |
IPv6-Adresse und -Einstellungen konfigurieren (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Aktiviert die Einträge für IPv6-Adresse , Subnetzpräfixlänge und Gateway-Adresse.Verfügbar, wenn IPv6 aktiviert ist. Es gibt folgende Optionen:
Sie ist standardmäßig deaktiviert. |
IPv6-Adresse (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Gibt die IPv6-Adresse für den Controller in einem EtherNet-Netzwerk an. Die IPv6-Adresse ist 128 Bit lang und besteht aus acht Gruppen von vier hexadezimalen Ziffern, die durch Doppelpunkte getrennt sind. Beispiel: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. Die folgenden IPv6-Adressen werden wahrscheinlich auf den Micro800 -Controller festgelegt:
|
Subnetzpräfixlänge (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Gibt die Größe des Netzwerkteils der IPv6-Adresse an. Der gültige Längenbereich für Subnetzpräfixe liegt zwischen 0 und 128. Eine IPv6-Adresse 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 mit einer Subnetzpräfixlänge von 64 bedeutet beispielsweise, dass die ersten 64 Bits (2001:0db8:85a3:0000) den Netzwerkteil und die restlichen 64 Bits den Hostteil identifizieren. Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen manuell konfigurieren, geben Sie die IPv6-Adresse ein und klicken Sie dann auf das Feld Subnetzpräfixlänge , damit es automatisch mit einem Wert besetzt wird. Andernfalls bleibt Subnetzpräfixlänge leer. |
Gateway-Adresse (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Eine Gateway-Adresse verbindet einzelne physische Netzwerke mit einem System von Netzwerken. Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen manuell konfigurieren, geben Sie die IPv6-Gateway-Adresse ein. |
Doppelte IPv6-Adressen erkennen (nur für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller) | Aktiviert bzw. deaktiviert die Erkennung doppelter IPv6-Adressen. Optionen für Doppelte IP-Adressen erkennen:
Sie ist standardmäßig aktiviert. |
Ethernet/IP | |
Inaktivitäts-Zeitlimit | Gibt den Zeitraum der Inaktivität in Sekunden an. Der Wertebereich geht von 60 bis 3600. Der Standardwert ist 120. |
Modbus TCP | |
Server-Zustand | Aktiviert oder deaktiviert den Modbus TCP-Server. Der Modbus-TCP-Server ist standardmäßig deaktiviert. |
Ethernet – DNP3 über IP (verfügbar für die Controller 2080-L70E-24QBBN und 2080-L70E-24QWBN) | |
DNP3 über IP | Aktiviert oder deaktiviert DNP3 über das Ethernet und konfiguriert bei Aktivierung die Ethernet-spezifischen Parameter für DNP3. Der DNP3-Dienst über Ethernet wird nach einem Neustart aktiviert. |
Slave-Knotenadresse | Gibt die Adresse des Controllers im DNP3-Netzwerk an. Jedes Gerät im Netzwerk muss eine eindeutige Adresse haben. Die Knotenadresse reicht von 0 bis 65.519. |
Master-Adressvalidierung aktivieren | Legt fest, von welcher Knotenadresse der Controller Client-Anforderungen akzeptiert.
Die Knotenadresse reicht von 0 bis 65.519. |
Selbstadressierung aktivieren | Erlaubt oder verbietet die Annahme und Verarbeitung aller Pakete, die die Zieladresse 65532 (FFFCh) enthalten. Dadurch kann ein Client bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung die konfigurierte Adresse des Controllers „ermitteln“. In einer vernetzten Umgebung muss dieses Kontrollkästchen immer deaktiviert bleiben. |
Masterknotenadresse | Gibt die Knotenadresse an, von der der Controller die Anforderungen akzeptiert, wenn die Option Master-Adressvalidierung aktivieren ausgewählt ist.Die Knotenadresse reicht von 0 bis 65.519. Masterknoten 0 ist standardmäßig verfügbar. |
Zugriffssteuerung für Master-IP-Adresse aktivieren | Legt fest, von welchen IP-Adressen der Controller DNP3-Client-Anforderungen akzeptiert.
Die maximale Anzahl von Client-IP-Adressen für die Zugriffssteuerung ist 5. |
Endpunkttyp | Wählt den Endpunkttyp aus einer der folgenden Optionen aus:
|
Lokale Portnummer (UDP) | Gib die UDP-Portnummer auf dem Controller an, die der DNP3-Client für UDP-Übertragungen verwendet. Dies wird mit jedem Endpunkttyp verwendet. Die Portnummer geht von 0 bis 65535. Der Standardwert ist 20000. |
Lokale Portnummer (TCP) | Gibt die TCP-Portnummer auf dem Controller an, mit dem sich der DNP3-Client verbindet. Dies wird bei einem Überwachungs - oder Dual -Endpunkt verwendet.Die Portnummer geht von 0 bis 65535. Der Standardwert ist 20000. |
Master-UDP-Portnummer (Unaufgef.) | Gibt die UDP-Portnummer auf dem DNP3-Client an, an die der Controller unaufgeforderte Antworten sendet. Dies wird bei einem Nur Datagramm -Endpunkt verwendet.Die Portnummer geht von 0 bis 65535. |
Master-UDP-Portnummer (Initial Unaufgef.) | Gibt die UDP-Portnummer auf dem DNP3-Client an, an den der Controller seine unaufgeforderte Null-Antwort mit gesetztem RESTART-IIN-Bit nach einem Neustart sendet. Dies wird bei einem Nur Datagramm -Endpunkt verwendet, und auf der Registerkarte DNP3-Slave ist die Option Ursprüngliche unaufgeforderte Null-Antwort bei Neustart senden ausgewählt.Die Portnummer geht von 0 bis 65535. |
Master-TCP-Portnummer (Unaufgef.) | Gibt die TCP-Portnummer auf dem DNP3-Client an, mit der sich der Controller für unaufgeforderte Antworten verbindet. Dies wird bei einem Dual -Endpunkt verwendet und wenn der DNP3-Client nicht bereits eine TCP-Verbindung mit dem Controller hergestellt hat.Die Portnummer geht von 0 bis 65535. Der Standardwert ist 20000. |
Überlebens-Intervall | Gibt das Zeitintervall für den TCP-Keep-Alive-Mechanismus in Sekunden an. Wenn der DNP3-Client innerhalb dieses Zeitraums der Zeitüberschreitung keine Kommunikation auf einer offenen TCP-Verbindung sendet, initiiert der Controller eine Statusanforderung der DNP3-Datenverbindungsschicht. Wenn innerhalb des Bestätigungszeitraums (standardmäßig 10 Sekunden) keine Antwort empfangen wird, beendet der Controller die TCP-Verbindung. Dies wird bei einem Überwachungs - oder Dual -Endpunkt verwendet.Der Wertebereich reicht von 1 bis 65.535. Der Standardwert ist 10. |
Rückmeldung geben