Doppelte IP-Adresse erkennen und löschen

Verwenden Sie die Ethernet-Konfigurationsseite, um die Internetprotokolleinstellungen im
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt zu konfigurieren.
TIPP:
  • Eine doppelte IP-Adresse tritt auf, wenn die IP-Adresse manuell konfiguriert wurde. Um das Problem mit doppelten IP-Adressen zu vermeiden, verwenden Sie DHCP, um die IP-Adresse automatisch zu erhalten.
  • Wenn eine doppelte IP-Adresse erkannt wird, beendet der Controller die gesamte Ethernet-Kommunikation.
  • Verwenden Sie das Kontrollkästchen
    Doppelte IP-Adresse erkennen
    , um die Erkennung doppelter IP-Adressen ein- oder auszuschalten.
Voraussetzungen
  • Der Controller befindet sich im
    Remote-Programm
    -Modus.
So erkennen und entfernen Sie eine doppelte IP-Adresse
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Struktur die Option
    Ethernet
    aus.
  3. Führen Sie auf der Konfigurationsseite
    Ethernet
    einen der folgenden Schritte aus, um den doppelten Adressfehler zu löschen:
    • Bei Verwendung von IPv4
      • Wählen Sie
        IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
        aus oder
      • Wählen Sie
        IP-Adresse und Einstellungen konfigurieren
        aus, und geben Sie dann eine andere Adresse ein.
    • Bei Verwendung von IPv6
      • Wählen Sie
        IPv6-Adresse automatisch über DHCP beziehen
        oder
      • Wählen Sie
        IPv6-Adresse und -Einstellungen konfigurieren
        aus, und geben Sie dann eine andere IP-Adresse ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal