Synchronisieren der Internetprotokolleinstellungen
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Ethernet
, um die Einstellungen im Controller mit den Internetprotokolleinstellungen (IP) im FactoryTalk Design Workbench
-Projekt zu synchronisieren.Die IP-Einstellungen in
FactoryTalk Design Workbench
werden mit den Einstellungen im Controller verglichen, wenn der Controller verbunden ist und sich im Modus Programm
befindet. Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Einstellungen unterschiedlich sind.Es sind zwei Optionen verfügbar, um die IP-Einstellungen zu synchronisieren:
- Herunterladen der Einstellungen ausFactoryTalk Design Workbenchin den Controller.
- Hochladen der Einstellungen vom Controller inFactoryTalk Design Workbench.
Die beiden Optionen sind in folgenden Fällen nicht verfügbar:
- Der Controller ist offline.
- Der Controller befindet sich im ModusBetrieb.
- Die IP-Einstellungen im Controller und inFactoryTalk Design Workbenchsind identisch.
- Der Controller weist den Status „Änderung im Betriebsmodus“ auf.
Voraussetzungen
- Der Controller befindet sich imRemote-Programm-Modus.
- Die IP-Einstellungen im Controller und inFactoryTalk Design Workbenchsind unterschiedlich.
So synchronisieren Sie die Internetprotokolleinstellungen
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionEthernetaus.
- Führen Sie auf der KonfigurationsseiteEtherneteine der folgenden Aktionen aus:
- Download in Controller
- Upload von Controller
Rückmeldung geben