Gateway-Adresse
Eine Gateway-Adresse verbindet einzelne physische Netzwerke mit einem System von Netzwerken. Wenn ein Knoten mit einem Knoten mit einem anderen in einem anderen Netzwerk kommunizieren muss, überträgt ein Gateway die Daten zwischen den beiden Netzwerken.
IPv4
In der folgenden Abbildung verbindet Gateway G Netzwerk 1 mit Netzwerk 2.
Gateway-Beispiel

Wenn Host B mit der IP-Adresse 128.2.0.1 mit Host C kommuniziert, erkennt er aufgrund der IP-Adresse von C, dass sich C im gleichen Netzwerk befindet. In einer Ethernet-Umgebung löst B dann die IP-Adresse von C über das Adressauflösungsprotokoll (ARP) in eine Steueradresse für Medienzugriffe auf und kommuniziert direkt mit C.
Wenn B mit A kommuniziert, weiß er von der IP-Adresse von A, dass sich A in einem anderen Netzwerk befindet, da die Netzwerk-IDs unterschiedlich sind. Um Daten an A zu senden, benötigt B die IP-Adresse des Gateways, das die beiden Netzwerke verbindet. In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse des Gateways von Netzwerk 2: 128.2.0.3.
Gateway G hat zwei IP-Adressen: 128.1.0.2 in Netzwerk 1 und 128.2.0.3 in Netzwerk 2. Die erste Adresse muss von Hosts in Netzwerk 1 und die zweite von Hosts in Netzwerk 2 verwendet werden. Zur Verwendung muss das Gateway eines Hosts mit einer Netzwerk-ID, die der eigenen entspricht, adressiert werden.
IPv6
Gateway-Beispiel

Wenn Host B mit der IP-Adresse fd00:2::1 mit Host C kommuniziert, weiß er von der IP-Adresse von C, dass sich C im gleichen Netzwerk befindet. In einer Ethernet-Umgebung löst B die IP-Adresse von C in eine MAC-Adresse auf (über NDP) und kommuniziert direkt mit C.
Wenn Host B mit Host A kommuniziert, weiß er von der IP-Adresse von A, dass sich A in einem anderen Netzwerk befindet (die Netzwerk-Kennungen sind unterschiedlich). Um Daten an A zu senden, benötigt B die IP-Adresse des Gateways, das die beiden Netzwerke verbindet. In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse des Gateways von Netzwerk 2 fd00:2::3.
Das Gateway hat zwei IP-Adressen (fd00:1::2 und fd00:2::3). Die erste muss von Hosts in Netzwerk 1 verwendet werden, die zweite von Hosts in Netzwerk 2. Zur Verwendung muss das Gateway eines Hosts mit einer Netzwerk-ID, die der eigenen entspricht, adressiert werden.
Rückmeldung geben