Subnetzpräfixlänge

Bei IPv6 erfolgt die Subnetzbildung anhand der Präfixlänge. Subnetzadressierung ist eine Erweiterung des IP-Adressenschemas, anhand derer ein Standort eine einzige Netzwerk-ID für mehrere physische Netzwerke verwenden kann. Das Routing außerhalb des Standorts wird durch Unterteilen der IP-Adresse in eine Netzwerk-ID und eine Host-ID über die Präfixlänge fortgesetzt. Innerhalb des Standorts wird die Subnetzpräfixlänge verwendet, um die IP-Adresse in einen benutzerdefinierten Netzwerk-ID-Teil und einen Host-ID-Teil zu unterteilen.
Zum Beispiel kann ein Netzwerk 2 mit einem /48-Präfix verwendet und ein weiteres physisches Netzwerk hinzugefügt werden. Die Auswahl der folgenden Subnetzpräfixlänge /50 ermöglicht mehrere physische Netzwerke:
/50 prefix length: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::/50
Zur Erweiterung der Netzwerk-ID wurden zwei Bits verwendet. Jede eindeutige Bit-Kombination in dem Teil der Adresse gibt ein anderes physisches Netzwerk an. Die neue Konfiguration lautet:
Subnetzpräfixlänge
Subnetzpräfixlänge
Es wurde ein zweites Netzwerk mit den Hosts D und E hinzugefügt. Gateway G2 verbindet Netzwerk 2.1 mit Netzwerk 2.2. Hosts D und E verwenden Gateway G2 zur Kommunikation mit Hosts, die sich nicht in Netzwerk 2.2 befinden. Hosts B und C verwenden Gateway G zur Kommunikation mit Hosts, die sich nicht in Netzwerk 2.1 befinden. Wenn B mit D kommuniziert, leitet G (das konfigurierte Gateway für B) die Daten von B nach D über G2 weiter.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal