Channels 视图

Channels 页面显示了所有模块通道的配置值总览。每个通道的值表示该通道在该通道页面上的配置方式。 在该视图中,可以更改某些配置参数,而不是全部。
小贴士: 要查看或更改整套通道配置,请使用 Chxx 视图。
Channels 视图示例

Chxx 视图

Chxx 视图根据 Device Definition 对话框下 Channel Assignments 选项卡中配置的通道模式显示。
可用的 Chxx 视图包括:
  • Chxx - Digital Output
  • Chxx - Digital Input
  • Chxx - Counter
  • Chxx - Digital Input,Timestamp
  • Chxx - IO-Link
  • Chxx - Digital Input,Fallback
  • Chxx - Digital Input,Timestamp,Fallback
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal