Chxx - IO-Link 视图
当通道配置为“IO-Link”时,该视图可用。 只能在项目在线时执行某些任务。
使用该视图完成以下任务:
- 启用或禁用通道。使用该复选框可临时禁用通道,以便:
- 出于安全考虑,停止 IO-Link 通信。 例如,当将通道模式从“IO-Link”更改为“Digital Output”时。
- 禁用 IO-Link 端口的数据存储,防止出现意外的数据存储备份/恢复操作。 当再次建立与设备的连接时,IO-Link 端口上的数据存储将重新启用。
- 访问通道诊断。
- 访问端口级 IO-Link 事件记录。
- 禁用和删除 IO-Link 端口上的数据存储主副本。
Chxx - IO-Link 视图示例

提供反馈