Chxx - Digital Input,Timestamp 视图

当通道配置为“Digital Input, Timestamp”时,该视图可用。 只能在项目在线时执行某些任务。
使用该视图完成以下任务:
  • 选择输入滤波器时间。
  • 捕捉输入跳变的时间戳。
  • 启用或禁用时间戳锁存。
  • 启用或禁用 Chatter Detection。
  • 配置 Chatter Detection 选项。
  • 访问通道诊断。
Chxx - Digital Input,Timestamp 视图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal