Chxx - Digital Input,Fallback 视图
当通道配置为“Digital Input, Fallback”时,该视图可用。 只能在项目在线时执行某些任务。
使用该视图完成以下任务:
- 启用或禁用通道。
- 选择输入滤波器时间。
- 访问通道诊断。
- 访问端口级 IO-Link 事件记录。
- 禁用和删除 IO-Link 端口上的数据存储主副本。
Chxx - Digital Input,Fallback 视图示例

提供反馈