搜索
PointMax I/O 模块详细信息
Chxx - Counter 视图
当通道配置为“Digital Input, Counter”时,该视图可用。 只能在项目在线时执行某些任务。
使用该视图完成以下任务:
选择输入滤波器时间。
启用或禁用 Counter Rollover at Preset。
访问通道诊断。
Chxx - Counter 视图示例
Channels 视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal