Suporte ao protocolo de comunicação
Os blocos da função MSG_CIP aceitam diferentes protocolos de comunicação, conforme descrito nesta seção.
Protocolo de mensagem | Meios de comunicação | Use este bloco da função |
|---|---|---|
ASCII | Por uma porta RS-232 configurada com um driver ASCII |
Modbus RTU
Modbus é um protocolo de comunicação mestre-escravo half-duplex que permite que um único mestre se comunique com no máximo 247 dispositivos escravos. O mestre de rede Modbus lê e grava bits e registros. Modbus RTU é compatível ao configurar a porta serial como Modbus RTU.
Para obter mais informações sobre o protocolo Modbus, consulte as Especificações do protocolo Modbus.
Modbus/TCP
O protocolo de comunicação do servidor Modbus/TCP usa os mesmos recursos de mapeamento de Modbus que o Modbus RTU, mas é suportado pela Ethernet em vez de por uma porta serial.
O controlador L50E suportam até 16 conexões simultâneas do servidor Modbus TCP. Nenhuma configuração de protocolo é necessária, além da configuração da tabela de mapeamento de Modbus.
EtherNet/IP
Os controladores L20E e L50E suportam até 16 conexões simultâneas do servidor EtherNet/IP por meio de um canal de comunicação Ethernet integrado. O canal pode ser usado para conectar um controlador L50E a vários dispositivos por meio de uma rede de área local usando uma taxa de transferência de 10/100 Mbps.
Protocolo Industrial Comum (CIP)
O protocolo CIP é um protocolo de camada de aplicativo e transporte usado para enviar mensagens por meio das redes EtherNet/IP, ControlNet e DeviceNet que permite que HMIs se conectem facilmente a um controlador L50E.
Mensagem explícita CIP
O protocolo CIP é usado para mensagens explícitas. Mensagem explícita (configuração, coleta de dados e diagnóstico) é usada para transferir dados que não exigem atualizações contínuas. Mensagem explícita é suportada usando mensagens de cliente genérico CIP por meio do bloco da função MSG_CIPGENERIC e usando mensagens de cliente simbólico CIP por meio do bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC.
CIP em série
O CIP em série usa o protocolo DF1 full-duplex e fornece conexão ponto a ponto entre dois dispositivos. Ele combina transparência de dados (subcategoria de especificação D1 do Instituto Padrão Nacional Americano ANSI - X3.28-1976) e transmissão bidirecional simultânea com respostas integradas (subcategoria F1).
Os controladores L50E suportam CIP em série por meio de uma conexão RS-232 com dispositivos externos, como computadores que executam o software
RSLinx® Classic
, terminais PanelView
Component (revisões de firmware 1.70 e posteriores) ou outros controladores que suportam CIP em série sobre DF1 full-duplex, como controladores ControlLogix®
e CompactLogix
que possuem portas seriais integradas.O driver da porta serial pode ser configurado como
CIP em série
, Modbus RTU
, ASCII
ou Desligar
pela árvore de configuração do dispositivo.Dê sua opinião