Instruções da porta serial

Use as instruções da porta serial para usar ou alterar o canal de comunicação para receber ou transmitir dados.
Instruções da porta serial
Bloco da função
Descrição
Conta o número de caracteres no buffer até, e incluindo, o caractere de término de linha.
Contabiliza o número total de caracteres no buffer.
Limpa os buffers recebidos e transmitidos.
Define ou redefine linhas de handshake do modem.
Lê os caracteres do buffer de entrada e os coloca em uma string.
Lê uma linha de caracteres do buffer de entrada e os coloca em uma string.
Grava uma string com dois caracteres (configurados pelo usuário) anexados a um dispositivo externo.
Gravar caracteres de uma string de origem em um dispositivo externo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal