ARL (linha de leitura do ASCII)

A instrução ARL lê uma linha de caracteres ASCII do buffer até e incluindo os caracteres de terminação, e os armazena em uma string.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
ARL
ARL
Parâmetros da ARL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de linha.
  • TRUE: Quando a borda ascendente for detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a última operação tenha sido concluída.
  • FALSE: O bloco de instruções está ocioso.
ARLInput
Entrada
Ler uma linha de caracteres ASCII do buffer. O máximo é 82.
Use o tipo de dados ARDARL para definir os parâmetros Channel, Length e Cancel do ARDLInput.
Q
Saída
BOOL
Indica quando a leitura da linha do buffer de entrada está em andamento ou foi concluída.
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A saída Q não pode ser utilizada para voltar a disparar a instrução porque IN é acionada pela borda.
  • TRUE: O bloco de função foi concluído.
  • FALSE: O bloco de função não foi concluído.
Destination
Saída
ASCIILOCADDR
O elemento de string no qual os caracteres são armazenados.
NumChar
Saída
UINT
O número de caracteres na linha, incluindo o caractere de terminação.
Error
Saída
BOOL
Indica a existência de uma condição de erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em códigos de erro ABL.
Códigos de erro de ARL
Código de erro
Descrição do erro
03
A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido.
06
Parâmetro ilegal detectado.
07
Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do canal.
08
Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento.
09
A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual.
10
O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária.
11
O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL.
13
O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT.
14
O bloco de função ACL foi cancelado.
16
A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS.

Exemplos de ARL

Exemplo de diagrama de blocos de função ARL
Exemplo de diagrama de blocos de função ARL
Exemplo de diagrama de ladder ARL
Exemplo de diagrama de ladder ARL
Exemplo de texto estruturado ARL
Exemplo de texto estruturado ARL
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal