AWT (gravação de ASCII)

A instrução AWT gravar caracteres ASCII de uma string de origem em um dispositivo externo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
AWT
AWT
Parâmetros da AWT
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de linha.
  • TRUE: Quando a borda ascendente for detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a última operação tenha sido concluída.
  • FALSE: O bloco de instruções está ocioso.
AWTInput
Entrada
AWAAWT
O canal e número (comprimento) de caracteres para gravar no buffer. O máximo é 82.
Use o Tipo de dados AWAAWT para definir os parâmetros Channel, Length e Cancel do AWTInput.
Source
Entrada
ASCIILOCADDR
A string de origem que teve saída como uma matriz de caracteres pela instrução ARD ou ARL.
Q
Saída
BOOL
Indica quando a gravação está em andamento ou foi concluída.
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A saída Q não pode ser utilizada para voltar a disparar a instrução porque IN é acionada pela borda.
  • TRUE: O bloco de função foi concluído.
  • FALSE: O bloco de função não foi concluído.
NumChar
Saída
UINT
O número de caracteres. NumChar pode ser menor que o Comprimento solicitado a ser transmitido, se o comprimento da String de origem for menor que o Comprimento solicitado.
Atualiza quando a transmissão está concluída e Q é TRUE.
Error
Saída
BOOL
Indica a existência de uma condição de erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em códigos de erro ABL.
Códigos de erro AWT
Código de erro
Descrição do erro
03
A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido.
06
Parâmetro ilegal detectado.
07
Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do canal.
08
Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento.
09
A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual.
10
O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária.
11
O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL.
13
O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. Aplica-se aos blocos de função AWA e AWT.
14
O bloco de função ACL foi cancelado.
16
A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS.

Exemplos de AWT

Exemplo de diagrama de blocos de função AWT
Exemplo de diagrama de blocos de função AWT
Exemplo de diagrama de ladder AWT
Exemplo de diagrama de ladder AWT
Exemplo de texto estruturado AWT
Exemplo de texto estruturado AWT
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal