Instruções de LCD

Use instruções de LCD para ler ou escrever dados para ou de um módulo usando sinais enviados para um dispositivo que é conectado fisicamente a um controlador lógico programável.
Instruções de LCD
Instrução
Descrição
Exibe uma string ou número em uma tela de LCD.
Somente
Micro810
.
Lê o status da Chave no módulo de LCD remoto opcional quando a tela do usuário está ativa.
Somente L20E.
Define os parâmetros de iluminação de fundo do LCD em um programa do usuário.
Exibe as mensagens definidas pelo usuário para o LCD remoto.
Lê o status da Chave no módulo de LCD opcional quando a tela do usuário está ativa.
Apenas
Micro810
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal