KEY_READ (ler chaves no LCD)
A instrução KEY_READ lê o status da Chave no módulo LCD opcional quando a exibição de usuário está ativa.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se ao controlador
Micro810
.KEY_READ

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilita o bloco de instruções.
|
CKYL | Saída | BOOL | TRUE: Tecla ESC pressionada por mais de 2 segundos. |
EKYL | Saída | BOOL | TRUE: Tecla OK pressionada por mais de 2 segundos. |
CKY | Saída | BOOL | TRUE: Tecla ESC pressionada. |
EKY | Saída | BOOL | TRUE: Tecla OK pressionada. |
UKY | Saída | BOOL | TRUE: Tecla Para Cima pressionada. |
DKY | Saída | BOOL | TRUE: Tecla Para Baixo pressionada. |
LKY | Saída | BOOL | TRUE: Tecla Esquerda pressionada. |
RKY | Saída | BOOL | TRUE: Tecla Direita pressionada. |
Exemplos de KEY_READ
Exemplo de diagrama de blocos de função KEY_READ

Exemplo de diagrama de ladder KEY_READ

Exemplo de texto estruturado KEY_READ

(* ST Equivalence: *) KEY_READ_1(KEYENABLE) ; KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ;
Dê sua opinião