LCD

A instrução LCD exibe uma string ou um número na tela LCD opcional.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
.
LCD
LCD
Parâmetros do LCD
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: O LCD alterna para a tela definida pelo usuário (strings exibidas no LCD) em vez da tela de status de E/S.
  • FALSE: O LCD exibe o conteúdo da tela de status de E/S.
Line1
Entrada
STRING
String exibida na linha 1 do LCD.
Line2
Entrada
STRING
String exibida na linha 2 do LCD.
Line3
Entrada
STRING
String exibida na linha 3 do LCD.
Line4
Entrada
STRING
String exibida na linha 4 do LCD.
LCD
Saída
BOOL
TRUE: Função está habilitada.

Exemplos de LCD

Exemplo de diagrama de blocos de função LCD
Exemplo de diagrama de blocos de função LCD
Exemplo de diagrama de ladder LCD
Exemplo de diagrama de ladder LCD
Exemplo de texto estruturado LCD
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ;
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal