Exemplo: Como criar um programa de HSC

Este exemplo mostra como criar um programa de HSC que usa um codificador de quadratura e inclui uma função de Interruptor de limite programável (Programmable Limit Switch, PLS).

Codificador de quadratura usado no exemplo

O exemplo de programa de HSC utiliza um bloco de função HSC e um contador de quadratura com as entradas em fase A e B. O codificador da quadratura determina a direção da rotação e a posição do equipamento rotativo, como um torno mecânico. O Contador bidirecional conta a rotação do codificador de quadratura.
O codificador de quadratura a seguir é conectado às entradas 0 e 1. A direção da contagem é determinada pelo ângulo da fase entre A e B:
  • Se A vier antes do B, o contador aumenta.
  • Se B vier antes do A, o contador diminui.
Exemplo de codificador de quadratura
Exemplo de codificador de quadratura

Criar um programa de HSC

Execute as seguintes tarefas para criar, compilar e testar o programa HSC e, em seguida, adicionar uma função PLS.
Etapas para criar um programa de HSC
Etapa
Task
1
2
3
4
5
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal