Atribuir variáveis e criar o programa

Depois de inserir os valores para as variáveis do contador de alta velocidade (high-speed counter, HSC), use as etapas a seguir para atribuir as variáveis ao bloco de função e compile o programa.
Para atribuir valores e compilar o programa
  1. Atribua variáveis a cada elemento do bloco de função do HSC de acordo com a tabela a seguir.
    Variáveis de HSC
    Parâmetro
    Nome do valor
    HscCmd
    MyCommand
    HscAppData
    MyAppData
    HscStsInfo
    MyInfo
    PlsData
    MyPLS
    Sts
    MyStatus
    Atribuir variáveis ao HSC
  2. No
    Organizador do projeto
    , expanda
    Configurações de E/S
    .
  3. Clique com o botão direito do mouse em
    Integrado
    e selecione
    Propriedades
    .
  4. Na página de configuração de E/S integrada, selecione o nó
    Configuração
    .
  5. Selecione filtros de entrada para o codificador de acordo com a imagem a seguir:
    Configuração de E/S integrada
  6. Verifique se o codificador está conectado ao controlador.
  7. Ligue o controlador e conecte-o ao seu computador.
  8. Compile o programa e, em seguida, baixe-o para o controlador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal