Atribuir valores às variáveis HSC

Depois que você adicionar variáveis, siga estas etapas para adicionar valores às variáveis usando a coluna de
Valor inicial
na grade de variáveis. Um programa padrão geralmente usa uma routine para atribuir valores às variáveis.
Para atribuir valores às variáveis HSC
  1. Abra a grade de variáveis locais.
  2. Insira os valores iniciais para as variáveis MyAppData de acordo com a tabela a seguir.
    Valores iniciais
    Nome da variável
    Tipo de dados
    Valor inicial
    MyAppData.PlsEnable
    BOOL
    Falso
    MyAppData.HscID
    UINT
    0
    MyAppData.HscMode
    UINT
    6
    MyAppData.Accumulator
    DINT
    Deixar em branco
    MyAppData.HPSetting
    DINT
    40
    MyAppData.LPSetting
    DINT
    -40
    MyAppData.OFSetting
    DINT
    50
    MyAppData.UFSetting
    DINT
    -50
    MyAppData.OutputMask
    UDINT
    3
    MyAppData.HPOutput
    UDINT
    1
    MyAppData.LPOutput
    UDINT
    2
    Valores iniciais de HSC
    Para obter informações sobre valores, consulte Tipo de dados HSCAPP e Valores HSCCmd.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal