HSC
A instrução HSC aplica predefinições altas, predefinições baixas e os valores da fonte de saída ao contador de alta velocidade.
Detalhes da operação:
- Configurar o parâmetro HSCAppData.PLSEnable como True, habilita o Interruptor de limite programável (PLS).
- O parâmetro PLSPosition reinicia após a conclusão de um ciclo completo e o valor HSCSTS.HP ser atingido.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L50E e L70E.
HSC

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
Não recomendamos o uso do parâmetro EN com o bloco de função HSC, pois quando EN é definido como FALSE, o temporizador continua incrementando. |
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloco de instruções.
|
HscCmd | Entrada | USINT | Emite comandos para o HSC. |
HSCAppData | Entrada | Configuração do aplicativo HSC, que normalmente é necessária apenas uma vez. | |
HSCStsInfo | Entrada | Status dinâmico do HSC, que é atualizado continuamente durante a contagem do HSC. | |
Sts | Saída | UINT | Status da execução HSC. Códigos de status HSC:
|
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de HSC
Exemplo de diagrama de blocos de função HSC

Exemplo de diagrama de ladder HSC

Exemplo de texto estruturado HSC

Dê sua opinião