Instruções de data/hora
Use as instruções de data/hora para controlar operações com base na hora ou configurar o calendário e o relógio.
Instrução | Descrição |
|---|---|
Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real estiver na faixa de configuração de Época do Ano. | |
Lê as informações do módulo do relógio em tempo real (RTC). | |
Define dados RTC para as informações do módulo RTC. | |
Computa a diferença de tempo entre TimeA e TimeB. | |
Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real estiver na faixa de configuração de Dia da Semana. |
Dê sua opinião