Porta serial - página de configuração do CIP em série
Use a página de configuração do CIP serial para realizar as seguintes ações:
- Definir as configurações do CIP em série.
- Abrir a exibição Diagnósticos de comunicação selecionando o botãoDiagnosticar.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Configurações comuns | |
Diagnosticar | Abre a exibição Diagnósticos de comunicação, que mostra o status do driver de comunicação. Diagnosticar fica disponível quando o controlador está online e CIP em série ou Modbus RTU está definido como o driver. |
Taxa de transmissão | Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são as seguintes:
O valor padrão é 38.400 . |
Paridade | Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são as seguintes:
Nenhum . |
Endereço da estação | Especifica o endereço da estação para a porta serial associada ao protocolo DF1. O valor varia de 0 a 254. O valor padrão é 1 . |
Controle de Protocolo | |
Modo DF1 | Lista o protocolo compatível. A configuração do controle de protocolo varia de acordo com o modo DF1 selecionado. As opções são as seguintes: |
Dê sua opinião