Loading
Blog | Perspectivas de gestão
Recent ActivityRecent Activity

Sustentabilidade parece ótimo. Mas como ela realmente se apresenta?

Todos sabemos que a sustentabilidade é importante em uma ampla variedade de setores. Mas como a sustentabilidade realmente se apresenta?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A bandeira da União Europeia com turbinas eólicas brancas no fundo

Todos sabemos que a sustentabilidade é importante e é algo cada vez mais importante para a maioria de nós. Também é fundamental para inúmeros objetivos de negócios, incluindo o cumprimento de regulamentações, a redução de resíduos e a melhoria das operações. Mas o que a sustentabilidade realmente significa quando colocada em prática?

A sustentabilidade pode parecer diferente de um setor para outro e de um negócio para outro. Embora os projetos individuais variem em resultado, todos começam com colaboração e consultoria.

Gostaria de compartilhar com você algumas áreas em que os produtores industriais podem fazer grandes melhorias de sustentabilidade, com exemplos do mundo real de como estamos ajudando as organizações a se tornarem mais resilientes – assim como mais responsáveis.

 

Gestão de energia e água inteligente

Estamos trazendo ao mercado soluções que ajudam as empresas a analisar os dados de energia de maneira simples e acessível para tomar decisões mais informadas, tanto para benefícios comerciais quanto sustentáveis. Isso se estende a áreas como soluções inteligentes de água que aproveitam software e análise inovadora para melhorar a visibilidade das operações e a confiabilidade do sistema. Também pode melhorar a produtividade dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que atende às necessidades de segurança e às obrigações regulatórias.

Um projeto que impulsiona essa ambição é a usina hidrelétrica de Nachtigal, em Camarões. Comissionado pela Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), o projeto está atualmente em desenvolvimento e deve entrar em plena produção em 2024. 

Uma vez operacional, espera-se que a usina forneça 30% da demanda de energia de Camarões, totalizando uma produção anual de três terawatt-hora. Para atender às necessidades específicas do projeto Nachtigal, estamos fornecendo um sistema digital de controle distribuído que permite a operação de uma ampla gama de aplicações de energia hidrelétrica. A solução foi comprovada em vários projetos e casos de uso e promete oferecer a confiabilidade, flexibilidade e expansibilidade necessárias em Nachtigal, ajudando a gerar energia e água em um lugar onde é desesperadamente necessário.

Uma abordagem sustentável para desafios de longo prazo
Uma abordagem sustentável para desafios de longo prazo
Blog
Blog
Uma abordagem sustentável para desafios de longo prazo
Como os fabricantes podem incorporar a sustentabilidade em sua cultura para impulsionar a inovação e melhorar o lucro.

Gestão de resíduos

Acredito que processos mais eficientes de energia, água e resíduos são alcançáveis por meio de dados de produtos de ponta a ponta – fornecendo insights sobre as áreas de melhoria de maior impacto. E, ao ter as pessoas, processos e tecnologias certos no lugar, um ecossistema de rede de parceiros e cadeia de fornecimento mais sustentável pode ser desenvolvido, algo que realmente importa quando se trata de gestão de resíduos. 

Com esse objetivo em mente, trabalhamos com a Valtalia, uma empresa com sede na Espanha que opera um grupo de instalações de processamento de resíduos. Embora tivessem ambições claras de operar de maneira mais sustentável, encontraram desafios para transformar suas ideias em estratégias e resultados reais. Aqui, ajudamos fornecendo um sistema de controle integrado que reduziu os custos de manutenção, dobrou o volume de resíduos reciclados e quadruplicou a quantidade de material transferido para outras instalações de reciclagem.

 

Economia circular

Outro foco de nossa empresa é desenvolver soluções para automatizar processos emergentes específicos do setor que possam permitir que a economia circular se torne o padrão do setor. Os governos agora estão nos dando uma direção mais específica sobre metas de sustentabilidade, como o Acordo de Paris, que estabeleceu um framework claro para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

No entanto, isso será um desafio em indústrias pesadas e em toda a manufatura. Especialmente porque o setor é responsável por 22% das emissões globais de CO₂. E isso não é fácil de resolver, pois os subprodutos muitas vezes inevitáveis dos meios convencionais de produção levam a emissões. Mas problemas difíceis exigem soluções inovadoras, e nosso esforço de colaboração com a ArcelorMittal e a LanzaTech provam que isso é possível.

Juntos, demos passos significativos para estabelecer o padrão da indústria para a sustentabilidade, adotando a economia circular e reciclando subprodutos potencialmente prejudiciais em novas oportunidades de negócios. Em suas instalações, ajudamos a reduzir o desperdício transformando subprodutos de carbono potencialmente prejudiciais em um novo conjunto de produtos químicos com alta demanda do mercado.

Apoio à sustentabilidade: Financiamento e iniciativas governamentais

Há um impulso para a sustentabilidade, e ele também é apoiado por muitas iniciativas governamentais. Após a COVID, vários pacotes de alívio foram distribuídos pela União Europeia com uma agenda que está ligada à melhoria da digitalização, à expansão da infraestrutura e à operação de uma forma mais sustentável. 

Alguns deles incluem: 

  • InvestEU, que incentiva investimentos em infraestrutura sustentável 
  • Digital Europe, que apoia o fortalecimento das capacidades digitais da Europa
  • The Cohesion Fund, que se concentra em investimentos ambientais e de transporte intensivos em capital

Esses planos de recuperação e estímulo equivalem a uma injeção de EUR 1.800.000.000.000,00 para a economia da UE. E isso pode ser apenas outro impulso na direção certa, para incentivar mais empresas a avançar com novos e mais projetos. 

Os próprios governos também estão investindo em processos sustentáveis. Um exemplo claro este ano é o nosso anúncio com a The Royal Mint para recuperar metais preciosos de eletrônicos que serão transformados em moedas. 

 

Agindo juntos de forma mais sustentável

Nossas capacidades estão na interseção de permitir processos de fabricação mais sustentáveis e desenvolver tecnologias digitais que apoiam a eficiência energética.

Uma área prioritária para mim agora é como aproveitamos nossa tecnologia, serviços e parcerias para ajudar a indústria a alcançar ambições de sustentabilidade. Espero que esses exemplos tenham despertado algumas reflexões sobre como você pode aproveitar nossa experiência e tecnologia. Se você quiser saber mais sobre as várias maneiras pelas quais podemos ajudá-lo a se tornar uma organização mais sustentável, consulte os muitos recursos em nosso site.

Três áreas em que focar na era da sustentabilidade
Três áreas em que focar na era da sustentabilidade
Blog
Blog
Três áreas em que focar na era da sustentabilidade
Os produtores de pneus estão iniciando uma jornada que leva a operações de fábrica autônomas e autodirigidas.

Publicado 28 de setembro de 2022

Topics: Management Perspectives

Susana Gonzalez
Susana Gonzalez
Presidente, EMEA Region, Rockwell Automation
Susana é a Presidente da Europa, Oriente Médio e África. Ela ingressou na Rockwell Automation em 2017 como vice-presidente sub-regional de vendas e assumiu seu papel atual em 2019. Ela traz mais de 20 anos de experiência em uma variedade de setores e funções. Seu papel é impulsionar a estratégia e a execução na região para alcançar nossos objetivos globais de dar vida à Connected Enterprise.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sustentabilidade parece ótimo. Mas como ela realmente se apresenta?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.