2. O método de tentativa e erro aumentará as chances de sucesso
Cada empresa é diferente e, portanto, cada empresa tem desafios diferentes. Isso permite que a inovação aconteça de maneiras ou em lugares que outras organizações não seriam capazes de conceber. Áreas nas quais você é capaz de identificar melhorias sustentáveis potenciais inicialmente podem não ser o lugar onde você descobre os maiores avanços.
Ao incentivar uma abordagem baseada na mentalidade de tentativa e erro, as empresas e indústrias poderão conceber ideias criativas e encontrar soluções inovadoras que transformem questões de carbono em oportunidades de negócios, como é o caso de nossa fábrica de Steelanol. Trata-se de aplicar aprendizados e percepções anteriores para ajudar a criar a próxima solução positiva.
3. Foco na viabilidade econômica
Para que uma iniciativa ecológica seja realmente incorporada às práticas organizacionais mais amplas, ela precisa fazer sentido econômico. Sem isso, o ímpeto e a motivação para o conceito rapidamente se desintegrarão.
Felizmente, adotar abordagens mais sustentáveis não é apenas a coisa certa a fazer moral e eticamente, geralmente também é a abordagem economicamente mais sólida que você pode adotar. A análise do impacto econômico mais amplo que as mudanças sustentáveis podem ter em seu negócio precisa ser ilustrada desde o início, pois, sem evidências claras de que essas iniciativas contribuirão positivamente para seu balanço, elas se tornam muito mais difíceis de serem implementadas.
4. Reserve um tempo, faça certo
Quando foi assinado, o Acordo de Paris parecia algo distante. Agora, o prazo para ele está se aproximando rapidamente.
Para alguns, isso pode causar sentimentos de pânico e a necessidade de fazer mudanças rapidamente. No entanto, fazer isso pode acabar fazendo mais mal do que bem. Afinal, levamos oito anos para chegar a esse ponto de sucesso em nossas fábricas, mas não tínhamos um manual a seguir, nenhum exemplo para basear nossa abordagem, e isso significa que você precisa dedicar tempo e acertar.
Aprenda com seus colegas e com seus próprios esforços, e construa sobre o trabalho dos outros para ajudar a elevar e melhorar o processo. Apressar-se para uma solução pela metade não criará uma mudança duradoura, mesmo que cumpra o prazo.
5. Divulgue
Se você teve sucesso em áreas específicas ou encontrou soluções para problemas antes impossíveis, não tenha medo de falar sobre elas. Um impacto surpreendente que não previmos ao desenvolver nossa iniciativa Steelanol é que agora nos tornamos um ímã para clientes em potencial e parceiros que compartilham visões mais sustentáveis para o espaço industrial.
Conte ao seu pessoal, à sua indústria e ao mundo em geral o que você está fazendo – é provável que eles queiram ouvir. Tome a iniciativa de fazer com que seus executivos e especialistas falem sobre isso, apresentem publicamente e defendam as etapas que você tem tomado e as que ainda estão por vir. Isso tem o potencial de levar a conexões cruciais que podem ajudar a dar vida à sua visão e incentivar outros a fazerem o mesmo.
Seus próximos passos
Comprometer-se com uma visão mais ecológica não é algo em que você possa apenas mergulhar o dedo do pé e esperar ter sucesso. Medidas de curto prazo não vão gerar os resultados que você precisa ou deseja. Trata-se de se comprometer com a meta, entender as etapas necessárias e, em seguida, executá-las.
Tudo começa com uma visão à qual os tomadores de decisão da sua organização podem se comprometer e, em seguida, alocar o tempo, os recursos e a dedicação necessários para transformá-la em realidade. Pode parecer uma mudança enorme a ser feita, e uma que encontrará muitas dificuldades ao longo do caminho, mas essa dedicação valerá a pena a longo prazo; para sua organização e para o mundo em geral.
O financiamento foi obtido de várias fontes, incluindo o governo da Flandres e o programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020 da União Europeia, sob o acordo de subsídio nº 656437.