이 워크스테이션은 생산 현장 비주얼라이제이션을 시뮬레이션하는 우수한 방법을 제공하여 비즈니스의 교육 시뮬레이션 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
이 워크스테이션은 공장에서 실행되는 동일한 제어 체계를 시뮬레이션합니다. 모듈 확장 및 유연성을 위한 4슬롯 I,O 섀시가 포함되어 있습니다.
이 워크스테이션은 공장의 동일한 제어 체계를 시뮬레이션합니다. 모듈 확장 및 유연성을 위한 10슬롯 I,O 섀시가 포함되어 있습니다.
이 워크스테이션은 안전 회로를 모니터링하기 위해 GuardLogix 안전 태스크 내에서 안전 지침을 프로그래밍하는 데 사용할 수 있습니다.
이 워크스테이션은 EtherNet,IP 네트워크에서 Kinetix 5700 서보 드라이브를 구성, 프로그래밍, 시운전 및 실행하는 데 도움이 됩니다.
이 조립식 워크스테이션은 기본 설치, 배선, 구성 및 문제 해결에 대한 실습 경험을 제공합니다.
이 워크스테이션은 내장 EtherNet,IP를 비롯한 다양한 통신 옵션을 제공하여 드라이브 교육 애플리케이션에 적합합니다.