안전 애플리케이션 명령어

안전 애플리케이션 명령어는 SIL 2 또는 SIL 3 애플리케이션에서 사용하도록 인증되었습니다.
주목 :
안전 애플리케이션 명령어는 SIL 2 또는 SIL 3 애플리케이션의 안전 작업에 사용될 수 있는 유일한 명령어입니다.
명령어 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  • Logix 5000 안전 애플리케이션 명령어 세트 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM095)
  • Logix 5000 컨트롤러 일반 지침 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM003)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal