안전 지침
코드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
CROUT | Configurable Redundant Output | 이중화 출력을 제어 및 모니터링합니다. |
DCA | Dual Channel Input - Analog (정수 버전) | 편차와 범위 오차에 대한 2개의 아날로그 값을 모니터링합니다. |
DCAF | Dual Channel Input - Analog (부동 소수점 버전) | 편차와 범위 오차에 대한 2개의 아날로그 값을 모니터링합니다. |
DCM | Dual Channel Input - Monitor | 듀얼 입력 안전 장비를 모니터링합니다. |
DCS | Dual Channel Input - Stop | 주 목적이 비상 정지, 라이트 커튼, 게이트 스위치 등 정지 기능을 제공하는 것인 듀얼 입력 안전 장비를 모니터링합니다. |
DCSRT | Dual Channel Input - Start | 주 목적이 이네이블 펜던트 등 장비를 안전하게 시작하는 것인 듀얼 입력 안전 장비에 전원을 공급합니다. |
DCST | Dual Channel Input - Stop With Test | 주 목적이 비상 정지, 라이트 커튼, 게이트 스위치 등 정지 기능을 제공하는 것인 듀얼 입력 안전 장비를 모니터링합니다. 정지 장비의 기능 테스트를 수행하는 추가 기능도 포함됩니다. |
DCSTL | Dual Channel Input - Stop With Test and Lock | 주 목적이 비상 정지, 라이트 커튼, 게이트 스위치 등 정지 기능을 제공하는 것인 듀얼 입력 안전 장비를 모니터링합니다. 정지 장비의 기능 테스트를 수행하는 추가 기능도 포함됩니다. 안전 장비의 피드백 신호를 모니터링하고 안전 장비로 잠금 요청을 보낼 수 있습니다. |
DCSTM | Dual Channel Input - Stop With Test and Mute | 주 목적이 비상 정지, 라이트 커튼, 게이트 스위치 등 정지 기능을 제공하는 것인 듀얼 입력 안전 장비를 모니터링합니다. 정지 장비의 기능 테스트를 수행하고 안전 장비를 뮤팅하는 추가 기능도 포함됩니다. |
FSBM | Four Sensor Bi-directional Muting | 라이트 커튼 감지 필드 앞 뒤에 연속으로 배열된 4개의 센서를 사용해 자동으로 라이트 커튼의 보호 기능을 일시적으로 비활성화합니다. |
SMAT | Safety Mat | 안전 매트의 사용 여부를 가리킵니다. |
THRSe | Two-Hand Run Station – Enhanced | 2개의 서로 다른 안전 입력(오른쪽 푸쉬 버튼에서 하나, 왼쪽 푸쉬 버튼에서 하나)을 모니터링하여 단일 출력을 제어합니다. 구성 가능한 채널 대 채널 불일치 시간과 향상된 양손 실행 스테이션 바이패스 기능을 제공합니다. |
TSAM | Two Sensor Asymmetrical Muting | 비대칭으로 배열된 2개의 뮤팅(muting) 센서를 사용해 자동으로 라이트 커튼의 보호 기능을 일시적으로 비활성화합니다. |
TSSM | Two Sensor Symmetrical Muting | 대칭으로 배열된 2개의 뮤팅(muting) 센서를 사용해 자동으로 라이트 커튼의 보호 기능을 일시적으로 비활성화합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.