금속 성형 명령어
AVC | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
AVC | Auxiliary Valve Control | 주 밸브와 함께 사용되는 보조 밸브를 제어합니다. |
CBIM | Clutch Brake Inch Mode | 프레스 셋업 등 사소한 슬라이드 조정이 필요한 프레스 애플리케이션에서 사용됩니다. |
CBCM | Clutch Brake Continuous Mode | 연속 작업이 필요한 프레스 애플리케이션에서 사용됩니다. |
CBSSM | Clutch Brake Single Stoke Mode | 단일 사이클 프레스 애플리케이션에서 사용됩니다. |
CPM | Crankshaft Position Monitor | 프레스의 슬라이드 위치를 결정하는 데 사용됩니다. |
CSM | Camshaft Monitor | 캠축의 시작, 정지, 실행 작업을 위해 모션을 모니터링합니다. |
EPMS | Eight-position Mode Selector | 활성 입력에 상응하는 8개의 출력 중 하나를 제어하기 위해 8개의 안전 입력을 모니터링합니다. |
MMVC | Maintenance Manual Valve Control | 유지보수 작업 중 밸브를 수동으로 조작하는 데 사용됩니다. |
MVC | Main Valve Control | 주 밸브를 제어 및 모니터링합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.