안전 애플리케이션 개발

안전 제어 시스템에서 표준(비안전 관련) 및 안전 관련 구성요소를 모두 사용할 수 있습니다. 안전 프로젝트 내에서 표준 작업을 통해 표준 자동화 제어를 수행할 수 있습니다. 안전 기능을 갖춘 컨트롤러는 다른 컨트롤러와 동일한 기능을 지원합니다. 이러한 컨트롤러를 표준 컨트롤러와 구별하는 것은 컨트롤러가 SIL 2 또는 SIL 3 지원 안전 태스크를 지원하는 것입니다.
애플리케이션의 표준 요소와 안전 관련 요소를 논리적이고 시각적으로 구별해야 합니다.
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션은 이러한 구별을 위해 안전 태스크, 안전 프로그램, 안전 루틴, 안전 태그 및 안전 I/O 장비를 제공합니다.
주목 :
애플리케이션이 실행 중인 동안 로직, 데이터 또는 구성을 온라인으로 편집하면 시스템의 안전 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 온라인 편집은 필요한 경우에만 수행해야 합니다. 올바르게 편집하지 않으면 애플리케이션이 중단될 수 있습니다. 온라인 편집 시에는 대체 안전 조치 및 제약 조건을 사용해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal