컨트롤러 데이터 흐름 기능
컨트롤러 데이터 흐름 기능
항목 | 설명 |
|---|---|
A | 표준 태그와 로직은 표준 컨트롤러와 동일한 방식으로 동작합니다. |
B | 표준 태그 데이터(프로그램 또는 컨트롤러 범위)를 외부 HMI 장비, PC 및 다른 컨트롤러와 교환할 수 있습니다. |
C | 안전 기능을 갖춘 컨트롤러는 안전 태스크 내에서 사용할 수 있도록 표준 태그 데이터를 안전 태그로 이동(매핑)할 수 있는 기능을 갖춘 통합 컨트롤러입니다. 이것이 안전 태스크로 표준 태그 데이터를 가져오는 유일한 방법입니다. 안전 태스크의 안전 로직은 태그 매핑 데이터 전송에서 소스인 표준 태그를 읽거나 쓸 수 없습니다. 매핑의 안전 태그 대상만 참조할 수 있습니다. 그러나 해당 안전 태그를 읽고 쓸 수 있습니다. 주의 : 매핑된 태그 데이터에 SIL 등급 안전 무결성이 없습니다. SIL 2 또는 SIL 3의 정격을 요구하는 안전 기능은 적절한 정격의 안전 입력을 사용해야 합니다. |
D | 컨트롤러 범위의 안전 태그는 표준 로직을 통해 직접 읽을 수 있습니다. |
E | 안전 태그는 안전 로직을 통해 읽거나 쓸 수 있습니다. |
F | 안전 태그는 이더넷 또는 ControlNet 네트워크를 통해 안전 컨트롤러 간에 교환할 수 있습니다. |
G | 표준 태그 데이터(프로그램 또는 컨트롤러 범위)를 HMI 장비, PC 및 다른 표준 컨트롤러 등 외부 장비를 통해 읽을 수 있습니다. 외부 장비는 안전 태그에 쓸 수 없습니다(컨트롤러 보호 여부와 무관). 이 데이터는 읽고 나면 SIL 3/PLe 데이터가 아닌 표준 데이터로 간주됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.