서비스 추가

  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    에서
    탐색기
    도메인 보기
    섹션에 액세스합니다.
  2. 도메인(왼쪽) 창에서 하위 장치를 선택합니다.
  3. 오른쪽의
    서비스
    창에서
    원 안의 더하기
    버튼을 클릭합니다.
  4. 서비스 생성
    대화 상자가 열립니다. 모든 필수 필드를 완료합니다.
    • 이름
      : 하위 장치 이름입니다. 사용자가 이름을 바꾸지 않으면
      서비스 유형
      과 동일합니다.
    • 서비스 유형
      :
      • 사용자 지정
        :
        사용자 지정 작업
        텍스트 상자에 입력한 명령줄을 사용하여 응용 프로그램을 실행합니다.
        노트:
        PuTTY를 통한 SSH
        애플리케이션 예시를 보려면 사용자 지정 서비스 응용 프로그램 예시의 내용을 참조하십시오.
        노트:
        서비스 유형
        이
        사용자 지정
        으로 설정된 경우
        포트
        및
        경로
        설정을 사용할 수 없습니다.
      • RDP
        : (원격 데스크톱 프로토콜) 지정된 IP로 Microsoft RDP 클라이언트를 엽니다.
      • HTTP
        : 지정된 IP로 새 검색 창을 엽니다.
      • HTTPS
        : 지정된 IP로 새 검색 창을 엽니다.
      • VNC
        : VNC 서버가 장착된 하위 장치에 대한 원격 데스크톱 액세스 권한을 제공합니다. 하위 장치에 대한 VNC 연결 항목을 참조하십시오.
    • 포트
      : 통신 설정에 사용되는 하위 장치 포트입니다.
      노트:
      서비스 유형
      이
      RDP
      ,
      HTTP
      또는
      HTTPS
      서비스로 설정된 경우 이 설정을 사용할 수 있습니다.
    • 경로
      : 웹 서비스의 URL 경로입니다.
      노트: 이 설정은
      서비스 유형
      이
      HTTP
      또는
      HTTPS
      서비스로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
    서비스를 생성했다면 서비스를 시작할 수 있습니다. 서비스 시작 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal